This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3212:如何生成非标准高精度参考电压

Guru**** 2768645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT70, CC2640, OPA192, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735995/ref3212-how-to-generate-a-non-standard-high-accuarncy-refence-voltage

器件型号:REF3212
主题中讨论的其他器件:LMT70REF3430CC2640OPA376REF3318OPA192

大家好、

 我现在正在研究    一个皮肤温度测量项目 。传感器是 TI 的 LMT70。  ℃)人体温度(35℃~40 ̊ C)、LMT70的输出电压大约为0.8V-0.9V。

     )大量的实验数据,我们发现控制器中的 ADC 有一个小的但固定的偏差,这种偏差会导致大约1℃的间隙(无法忍受:(在测量的实际温度之间

 更精确的温度计。    

因此、我需要 2 个基准电压点   来校准我的控制器的 ADC。  根据应用、我希望电压校准点尽可能接近0.9V。 希望能为您提供帮助。

谢谢。

B.R

Seafesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seafesse、

    要获得非标准电压、必须使用以下两种选项之一:
    可调节并联电压基准。 非常常见、但也不像串联电压基准那样精确。 可调电压选项为1.24v 及以上。
    2.并联/串联电压基准->分压器->缓冲器。 分压器需要非常精确。 缓冲器需要具有非常小的输入电流和较小的偏移。 该选项允许由于分压器而产生任何电压。 这是低于1V 的唯一方法。 这在电平转换应用中非常常见。
     
    我会像 REF3430系列那样选择具有低温系数的电压基准、并对其进行分频。 了解 ADC 误差也很重要。 您使用的是哪种 ADC?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Marcoo Z">了解 ADC 误差也很重要。 您使用的是哪种 ADC?[/QUERP]

    您好、Marcoo,

    ADC 是 CC2640中嵌入的 ADC12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SeaFesse、

    如果您恰好需要0.9V 电压、那么我将使用 REF3318 (1.8V VREF)和1/2分压、然后使用缓冲器来确保 IR 损耗最小。 0.8V 器件也可以使用相同的技术。 缓冲器要求非常低。 我通常使用 OPA376或 OPA192。

    -Marcoo