This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:检测到安全定时器后重新启动条件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736474/bq24193-restart-condition-after-detection-of-safety-timer

器件型号:BQ24193

你(们)好

在 bq24193 数据表中、重新启动条件描述 如下

以下操作会重新启动安全计时器:(P20)
在新充电周期开始时
2.将 CE 引脚从高电平切换为低电平至高电平(充电使能)
将 REG01[5:4]从00写入01 (充电使能)
将 REG05[3]从0写入1 (安全定时器使能)
将 REG01[7]写入1 (软件复位)

*2=3>4=>5的操作 ,那么充电是否在不关闭电源的情况下开始? 或者 是否需要在执行完2=>3=4>5?之后关闭和打开电源?

*如果发生安全计时器,建议采取什么措施?

不再 充电?

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katsuhiro San、

    安全计时器过期后、5个操作中的任何一个都可以重新启动计时器。  

    如果安全计时器到期、器件将自行禁用充电并向主机发出中断。 此时、主机可以读取故障寄存器以确认哪个故障禁用充电、并决定是否清除安全计时器以恢复/重新开始充电。  这意味着无需 POR 即可清除安全定时器故障并恢复充电。