This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:RF 引脚电阻器

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736346/tps53319-rf-pin-resister

器件型号:TPS53319

您好!

如果我连接的电阻不是数据表 P.15的表1中所示的电阻、会发生什么情况?
kΩ、当200k Ω 电阻连接到 VREG 时会发生什么情况?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将与 IC 设计人员核实、并返回给您。 如果您可以按照数据表中的1%容差进行操作、这是最佳做法。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    某些部件可能会在750kHz 设置下切换、而某些部件可能在850kHz 设置下切换。  如套件所述、请使用建议的1%容差。

    谢谢你。

    Amnat