This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:空闲电流

Guru**** 2640195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54821, TPS56628, TPS568215, TPS54628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736649/tps54821-idle-current

器件型号:TPS54821
主题中讨论的其他器件: TPS56628TPS568215TPS54628

您好!

我想知道 TPS54821 EVB 在12V 输入电压下无负载消耗14mA 电流是否正常?
我的5V 输出设计消耗的电流约为24mA。

我的设计要求如下:

  • 高达5A 5V 输出
  • 8-13V 输入
  • 低空闲电流
  • 小尺寸
  • 热辐射小
  • 当然成本低:)

有人能不能建议我是否可以采取措施降低空闲功耗或为我的设计推荐更好的器件?

Kristaps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristaps、您好!

    这是正常现象、因为该器件在轻负载条件下以 FCCM 模式工作。 要降低空闲状态下的功耗、您需要一个在轻负载条件下可在 PSM 模式下工作的器件。 例如、TPS54628、TPS56628、TPS568215等

    此致、
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    感谢您的快速回复!
    在 DCDC 产品选择器中找不到如何按 PSM 模式进行筛选。
    您是否有任何关于确切器件型号或筛选器方法的建议?

    此致、
    Kristaps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristaps、您好!

    我刚才用一些器件型号修改了我的最后一个答案。 在搜索器件时、您可以检查"轻负载效率"以找出它们。

    此致、
    Sam