This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110 EVM-796板可以#39;t 与 EV2400通信

Guru**** 2638525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736237/bq34110evm-796-bq34110-evm-796-board-can-t-communicate-with-the-ev2400

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34110EV2400

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    我建议仔细阅读 EVM 用户指南 的第2部分:www.ti.com/.../sluubi1
    我从图片中注意到的第一件事是、您使用的 bqStudio 版本需要升级到版本1.3.86 (列为测试)。 版本1.3.54不支持 bq34110。 EV2400固件版本似乎可以、因此您可以跳过该步骤。 接下来、确保正确设置 EVM 电源和跳线配置-第2节对此也进行了详细介绍。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt Sunna:
    我已将 bqstdio 升级到版本1.3.86,但 BQ34110 EVM 无法与 EV2400通信,电池电压为10V,我将 J2跳线更改为>5V,其他位置跳线为默认值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据上图,我将电池连接到 BAT+、BAT-,电池电压为10V,因此我将 J2跳线置于>5V,并且我没有在 J7上连接负载,其他位置跳线是默认值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    从您以后的帖子中、似乎您现在有通信功能了吗? 如果是、我将继续并关闭该线程。 让我们知道您是如何克服这个问题的。

    谢谢、
    Matt