This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:可以#39;t 在反激式稳压器示例中重现计算结果

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735489/lm5002-can-t-reproduce-the-calculation-in-the-flyback-regulator-example

器件型号:LM5002

大家好、提前感谢您的参与
我将介绍 SNVS496/E (LM5002)第16页上的反激式电源设计示例。
该示例列出了一次侧电感的计算结果、即(eq 7)   Lpri = Vin*D/f (SW)/(rr*Ioutmax*nsec/NPRI)

该示例的输入电压为16V、输出电流最大值为0.5A、Fsw 为250kHz、D 为50%、RR 为35%、 和 Nsec/NPRI 为0.375
Lpri = 16*50/25000/35/0.5/0.375 = 487.6uH
该表显示、他们计算的 Lpri 为217uH、但这些值计算为488uH。

如果无法在示例中重现这些值、则很难继续进行设计计算。
是否有人可以告知错误位置?

此致、
Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephan、

    反射的次级输出电流为 Iout*nsec/(NPRI*(1-D))。 因此、初级电感的公式为 Lpri=Vin*D/FSW/(rr*io*nsec/(NPRI*(1-D)))。 您可以使用它来计算所需的初级电感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack。
    显然、LM5002数据表中的设计示例是不值得信任的。
    我必须在其他地方找到一种设计方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephan、

    您可以参阅应用手册: www.ti.com/.../slva559.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack!
    我即将开始通过数据表获取信息、您推荐了一 份很好的"转到"数据表。

    此致、

    Stephan