This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:bqEVSW 自动检测950_2_18

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734692/bq20z95-bqevsw-autodetects-950_2_18

器件型号:BQ20Z95

您好!

我的器件在 bq 评估软件中自动检测为950_2_18。 我相信它是 bq20z95、但版本是2.18。  

此 EVSW 支持高达950_1_50的电压。  从何处获取合适的 EVSW?   

或者、这是任何其他芯片、如果是、芯片编号是什么以及我应该使用哪个软件。 该器件是我的黑盒、我需要连接该器件以开发其充电器。

那么、这就是我目前掌握的所有信息。 如果有人对此有任何想法、请提供帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在举办一个活动。 回复将延迟、请在一周内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 txn.box.com/.../bq20z95v150下载它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我尝试过这种方法、但它不起作用。 该软件支持高达 Dev:950、Ver:1.50的速度、但我的设备会自动检测为 Dev:950、Ver:2.18。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我四处看看、没有版本2.18。 我今天将与开发人员确认这一点。 如果得到确认、我能做的最好的就是获得1.50 FW 编码。 这是可以的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定该芯片是否为 bq20z95。 这可以是其他芯片吗? 这可以是 bq34z950吗? 我找不到 bq34z950的软件、能不能帮我找到它、这样我就可以检查这是否是 bq34z950。

    或者、如果这是其他芯片、请通知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将您 IC 的顶部标记发送给我。 可在带放大镜的闪光灯下读取的图像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SORRry Batt,设备是密封的,因此我无法访问芯片。 正如我之前所说的、这是我的黑盒、我必须为它开发一个充电器。

    只有通信线路和电力线可用。 我肯定知道这是一个德州芯片、但不知道它的编号是什么。 您无法从自动检测设备名称950_2_18中找到它所使用的芯片? 这是否意味着在德州 bq 芯片系列中没有具有此器件编号的芯片? 如果您能帮我找到芯片、那将会大有帮助。

    您可以通过任何方式向我发送 bq34z950的软件。 我在一个帖子中看到需要请求它。 您能找到其他哪些芯片被自动检测为950_以便我可以检查这些芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    网址是 txn.box.com/.../bq34z950evsw。 但是、没有电量监测计和您提到的 ID。 bq20z95是唯一 ID 为950的监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    txn.box.com/.../bq34z950evsw

    以上链接不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Selva、

    我刚刚尝试了链接。 它在 TI 外部工作。 请再次检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链路现在工作。


    谢谢 Batt。