This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:重复器件故障

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736089/tps53515-repeated-device-failure

器件型号:TPS53515

您好!

我的板上有5个 TPS53515、可提供多种电源电压。

到目前为止,我们已经制造了100多块电路板。

我们发生了两起 TPS53515 器件发生故障的事件。 该故障发生在输出1.2V 的同一器件上、设计用于5.6A。

在这两种故障中、输出为~1.15、而不是1.2。 调试后、我们得出结论、器件是故障的原因、而不是器件外设。 更换后、电路板工作正常。

一个电路板在工作一年后出现故障、第二个电路板在制造后立即出现故障。

我们担心这可能是一个设计或可靠性问题、并且很感谢设计审查(我可以通过邮件发送设计)。

我回顾了 TPS53515的主题、没有发现任何可以帮助解决问题的方法。

谢谢

Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yossi、
    您是否与任何本地 TI 工程师合作解决此问题? 当地团队可以帮助您进行初步设计审查。 您能否在此处发布原理图和 PCB 布局? 或者由于机密信息、需要通过电子邮件直接发送给我。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、套件、

    我更喜欢通过电子邮件向您发送原理图。

    请向我发送电子邮件。

    谢谢、

    Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yossi、

    您是否与任何当地现场团队合作解决此问题? 我再次要求的原因是团队成员知道我要联系的电子邮件。 由于本次对话是公开的、因此我需要仔细地发送 TI 电子邮件。 或者、您可以在此网站上共享您的电子邮件、然后我将与您联系。

    套件