This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UC2843和 UCC28C43之间的差异

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736548/ucc28c43-difference-between-uc2843-and-ucc28c43

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件: UC2843

您好!  

我的客户想知道 UC2843和 UCC28C43之间有什么区别。  

它们从 UC2843变为 UCC28C43

UCC28C43如何实现更低的功耗? 如果有应用手册对此进行解释、请告诉我。  

应用电路是否需要更改任何内容?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户021864:
    以下 snip 取自 UCC28C43数据表:
    UCC28C4x 和 UCC38C4x 系列是引脚对引脚兼容双极型的增强型替代产品
    UC284x、UC384x、UC284xA 和 UC384xA 系列。 新系列可在时提供更高的性能
    与具有相似功能的旧双极器件和其他竞争对手的 BiCMOS 器件相比。 这些
    改进通常包括更严格的规格限制、这些限制是旧产品额定值的子集、
    保持嵌入式功能。 在新设计中、这些改进可以减少组件数量或增强组件数量
    与以前可用的器件相比、电路性能。"

    具体而言、您将注意到 UCC28C43器件可在更高的频率下运行、消耗的电源电流约为先前双极器件的五分之一。 请注意、虽然这些器件旨在直接替换、但不能说所有应用都是如此。 具体而言、我想提请您注意最大电源电压的差异以及 UCC28C43器件不包含包含包含的齐纳钳位 UC2843双极器件这一事实

    "VDD 是该器件的电源输入连接。 在正常运行中、通过电流限制为 VDD 供电
    电阻器。 绝对最大电源电压为20V、包括可能存在的任何瞬变。 如果是这样
    超过电压、可能会损坏器件。 这与之前的双极器件形成对比、后者可能会
    可承受高达30V 的输入偏置引脚电压。 此外、由于器件中不包含内部钳位、因此 VDD 引脚
    必须受到外部电源的保护、这些外部电源可能超过20V 电平。 如果包含启动和
    在所有线路和负载条件下、来自辅助绕组的自举电源电压不能低于20V
    在 VDD 和 GND 之间使用齐纳保护二极管。 具体取决于的阻抗和排列
    自举电源、这可能需要添加一个与辅助绕组串联的电阻 RVDd 来限制电流
    齐纳二极管中、如图20所示。 确保在所有容差和温度范围内都具有最小齐纳二极管
    电压高于最高 UVLO 上限导通阈值。 为了防止与噪声相关的问题、请进行滤波
    VDD 与连接到 GND 的陶瓷旁路电容器。 VDD 引脚必须在尽可能靠近 GND 引脚的位置去耦
    可能。"

    我希望这能回答你的问题。
    Joe Leisten