This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 背光驱动器解决方案

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1, LM3648, LM36011, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733706/backlight-driver-solution

主题中讨论的其他器件:LP8863-Q1LM3648LM36011LM36010

尊敬的团队:

您可以帮助为我的客户推荐背光驱动器吗? 谢谢你。

要求:

      输入电压:  3.7 (最小值)、4.2 (最大值)

      2.输出电压: 更大的3.2V (请检查1.5英寸显示屏背光的连接)

      3. LED 灯串: 1S3P

      每个灯串的 LED 电流: 20mA

此致、

Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    请查看 LP8863-Q1吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    感谢您的回复。

    由于客户输入电压为3.7V、因此输出电压为~3.2V。 因此、我们似乎使用降压拓扑。 但我看到 LP8863-Q1的最小输出电压为7V。 这是否仍然适合此应用? 此外、我的客户不需要 Q 级。 谢谢你。

    此致、

    Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、
    很抱歉,我们没有您需要的降压 LED 背光驱动器,但我可以向您推荐闪存驱动器,闪存驱动器可以使用手电筒模式,这与背光驱动器非常相似。 它可以在旁路模式下工作(与降压模式类似)。 那么、该解决方案呢? 您可以查看 LM36010/LM36011、LM3648等。 BTW、您的调光方法规格是什么? (I2C? PWM?) 如果应用规格越多、情况就越好。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有更多问题、只需直接答复即可、它将再次打开。 非常感谢。