This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:UC3854和 IGBT 损坏问题

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736434/uc3854-uc3854-and-igbt-broken-issues

器件型号:UC3854

大家好、

客户询问 UC3854和 IGBT 故障问题。

系统在开始分解 IGBT (IXGH32N60B X2)之前一直运行良好。

他更换了从美国 Digi-Key 购买的 UC3854DW。

然后系统开始工作、但它会爆炸主电解液电容器(1200uF 450V)。

他更换了电容并测量了电容的输出电压;电压高达600V!!

他没有改变任何东西。

他已重新检查所有连接和部件、一切正常。

实际上他没有改变任何东西,只有 UC3854。

 他在输出分压器上放置了一个可变电阻器(而不是 R42 20K)、该电阻器馈送 UC3854以降低输出电压、但它完全没有响应。

 随附的 pleas 可找到驱动程序的原理图。 电容器值不正确、因为它们不可测量(SMD)。

我想通过电子邮件直接向您发送完整的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa、

    您没有提供足够的信息来诊断此处的问题。

    缓慢地为输入供电。

    (1)测量 VSENSE 引脚上的电压。 这应上升至7.5V 并保持在该电平

    (2)监控 MOSFET 上的栅极驱动。 该信号是什么样子的?

    您所附的原理图部分显示电感器未正确连接。

    它的连接方式是否真的如此?

    绕组的中心点不应连接到 MOSFET 的漏极。

    下面的草图显示了正确的连接:

    请检查您的此电感器规格。

    它的额定电流是否符合您的应用所需的电流?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8372.Doc1.docx