This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:关于 TLV62568A

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736185/tlv62568a-about-tlv62568a

器件型号:TLV62568A

你(们)好

1。
 您能告诉我反馈电流的值吗?
 如果您没有、我可以获得设计值吗?

2.
 我知道该器件的电流限制功能是恒定电流压降类型(连接的类型)。
 这种理解是否正确?
3.
 我认为该器件不必在开路测试中连接虚拟电阻器。
 如果这种理解是正确的、您能告诉我不需要虚拟电阻器的原因吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    它小于100nA
    2.当器件在电流限制下运行时、Vout 会缓慢下降。
    3.开放式测试是什么意思?

    谢谢、
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San

    感谢您提供信息。
    很抱歉我没有解释。
    打开的测试是随附的文档。
    我认为旧器件需要假电阻器、但最近器件不需要它。

    e2e.ti.com/.../Open-Test.pdf

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    该器件不需要空载、它可以在空载条件下运行、它是这样设计的。

    谢谢、
    Sabrina