This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:防止输入电源负载

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734844/bq24172-to-prevent-loading-from-input-power

器件型号:BQ24172

最后、我选择 BQ24172作为电源管理 IC。

正如 Eric 在上一个问题中所提到的、由于我不想为系统负载消耗电流(因为负载电流对于输入电源适配器来说太大)、我可以直接从输入源断开系统负载吗? 请参阅下图 BQ24172的评估板电路。  

此外、当我断开连接时、输入电源适配器将不会连接到电池电源"VBAT"。 我能否将由"BATDRV"驱动的 FET 的连接短接?

当我启动系统负载时、如果产品仍然连接到输入电源适配器、我是否需要像评估板那样将 ISET 拉至低电平来禁用充电?

如果我在启动负载时不禁用充电、IC 是否仍从电源适配器汲取电流、但受充电电流限制(此处为2A)、电池将为负载提供剩余的电源?

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、bq24172可被配置为只为电池充电。 请参阅图25。 D/A 上使用单节不可拆卸电池的典型应用原理图、并忽略系统连接。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning、

    感谢您回答我的第一个问题。 您还能回答这两个问题吗?

    当我启动系统负载时、如果产品仍然连接到输入电源适配器、我是否需要像评估板那样将 ISET 拉至低电平来禁用充电?

    如果我在启动负载时不禁用充电、IC 是否仍从电源适配器汲取电流、但受充电电流限制(此处为2A)、电池将为负载提供剩余的电源?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    具体取决于您的应用是否需要同时充电。
    3.如果适配器输入对充电器仍然有效、充电器将尝试实现2A 充电电流。 电池是否为负载供电取决于负载的连接方式。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。