This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:未连接电池的 BQ25890H

Guru**** 2511265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736242/bq25890h-bq25890h-without-battery-attached

器件型号:BQ25890H

大家好、我将在具有可更换电池的系统中使用 BQ25890H。  我观察到、当充电器由 USB 供电但电池断开时、VSYS 似乎具有缓慢、高幅度的纹波。  我刚刚开始深入探究、但现在 NVDC 充电器似乎在寻找从最小 VSYS 到4.2+ 10ms 周期内的压降。  这是已知/典型的吗?  是否可以在 BQ25890H 中修改设置以减少/消除这种情况?  在没有电池的情况下运行 BQ25890H 是否是支持的运行模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    该纹波是由充电器在 BAT 上对电容器充电引起的、认为它是电池、然后让该电容器放电至再充电阈值、然后再充电。 如果您使用/CE 引脚或位禁用充电、则纹波将消失、输出将调节至 MINSYS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    这是有道理的,我认为这是类似的,但从你那里得到的答案是更直接的。 感谢您的回复、非常有帮助。