This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61166:当 OVP 被置为有效时、VO 放电行为

Guru**** 2517740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736430/tps61166-vo-discharge-behavior-when-ovp-is-asserted

器件型号:TPS61166

您好、应用团队、

我对 TPS61166有疑问。

当 OVP 被置位时、VO 升压上的电荷如何放电?
从数据表的方框图中可以看出、VO 上没有放电电路。 电荷是长时间保持间隔还是存在任何不可见的放电功能?
如果有问题、您能告诉我放电阻抗吗?

提前感谢、
新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、
    感谢您提出有关 TPS61166的问题、但很抱歉、bacaue TPS61166是一款非常旧的器件。 我们很难检查内部电路的设计。 从数据表的图15中可以看出、当触发 OVP 时、器件将关闭开关且不会关闭器件。 当 VO 引脚上的电压下降到安全范围时、它将再次下降。 以下是有关 OVP 的说明:
    '为了防止 PWM 开关和输出电容器超过最大额定电压、一旦 VO 引脚上的输出电压超过 OVP 阈值、过电压保护电路就会关闭升压开关。 同时、隔离开关打开。 VO 引脚电压降至阈值以下0.6V 后、稳压器将恢复 PWM 开关。 此功能还为开路 LED 保护提供保护。"
    希望它能为您提供帮助。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    非常感谢您的快速响应。 图15可以解决我的问题。

    此致、
    新亚·索本