This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS25944A:计算 Rimon 时数据表和 Webench 不匹配

Guru**** 2518700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735831/webench-tools-tps25944a-datasheet-and-webench-mismatch-in-calculating-rimon

器件型号:TPS25944A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用有关 Rimon 的数据表方程检查 WEBENCH 输出。

第25页:最大 Rimon 由公式6确定。

我的设计输入为:

VIN=3.3V

ILIM=1A

当增益= 52uA/A 时、R (IMONmax)= 13.221K 欧姆

但是、当我在 WEBENCH 上使用这些输入时、我得到:Rimon = 95.3K 欧姆、远高于公式6中数据表中提到的最大值。

我注意到 webench 上有一个字段需要高级选项 n 输入:IMON 最大电压、默认设置为5V:

这是否超出数据表?

我对在该设备上设置 Rimon 感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aidin、您好!

    感谢您的联系。 您能否分享您的应用用例详细信息。
    看起来 WEBENCH 模型针对12V 应用进行了优化。 我们将对此进行研究。 请对您的3.3V 应用使用公式6。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我的完整设计参数包括:

    VIN=3.3V (最小值=max=3.3V)

    ILIM=1A

    OVP=3.6V

    ULVO=2.7V

    Cload=680uF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aidin、您好!

    感谢您提供规格。
    对于3.3V 应用、请使用公式6 -> R (IMONmax)=13.221K 欧姆

    此致、
    Rakesh