Other Parts Discussed in Thread: LM5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5170
遗憾的是、另一个线程被锁定、但我们最后留下的位置仍然继续、
首先、感谢 Yohao 和 Garrett。
对于第一级、我为什么不能使用钳位来降低46V 并在 CIRA 126V 下运行? 这样、斜坡测量和控制器相信它实际上是在80V?
或者、也可以调节斜坡 R 和 C、以确保其保持在建议的5V 范围内(尽管数据表中暗示最高14V 是可以的)
对于第二级电流感应、我可以使用具有单位增益的差分放大器吗?
我接受这一复杂的解决方案,但主要是,你能想到更多的问题吗?
此致
阿特