This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:监测计中检测到过充保护、但剩余电量和完全充电容量是相同的。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736025/bq78350-overcharge-protection-is-detected-in-my-gauge-but-the-remaining-capacity-and-the-full-charge-capacity-are-the-same

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

 在用户手册中,我 注意到,当剩余电量>= 满电量+ OC:阈值时,OC 保护跳闸。   

参数 OC threshold (OC 阈值)是默认值。   

但 bqstudio 中的剩余电量和 完整充电容量是相同 的。

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feiyue、

    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、

    剩余电量永远不会在器件寄存器中报告高于满电量的情况。 但是、内部跟踪到更高的值、以防止过充。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我明白了。