This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:TPS53014有关输入/输出电压反向时是否损坏 IC 的问题?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735626/tps53014-tps53014-question-about-is-it-damage-the-ic-when-the-input-output-voltage-reverses

器件型号:TPS53014

尊敬的 supportmember

我的客户使用了 TPS53014。

我有疑问。

(__LW_AT__情况)
第一个
TPS53014通过将 EN 设定为低电平来将输出变为低电平。

第二个
输入电压降低。

当输入电压降低时、TPS53014的输出电压保持不变。
输入/输出电压反向大约600 mV、最大值


(问题)
有一种情况需要反转约600mV、
这是否会损坏 IC?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    您描述的条件是可以的。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    非常感谢您的回复。

    我回复我的客户您的回答。
    我将反馈它。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。