This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:TPS7A92输入和输出电容器问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS7A91, TPS7A91EVM-831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735998/tps7a92-tps7a92-input-and-output-capacitor-question

器件型号:TPS7A92
主题中讨论的其他器件: TPS7A91TPS7A91EVM-831

您好 LDO 团队

当我使用 LDO TPS7A92时,输入电压5V ,输出电压 3.3V。

输入电容是一个10uF/25V MLCC、与 一 个220uF/16V AL 电容并联。

输出电容为一 个10U/25V MLCC 电容、与 一个220uF/16V AL 电容并联、负载电流约为500mA。

请帮助确保输入和输出电容器满足电路 稳定性的要求

非常尊敬

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheney、

    您超出了最低的电容器稳定性要求;因此、您的目标电容器是值得考虑的理想选择。
    我们建议进行原型设计、以确保 TPS7A92的电容器选择满足您的特定应用要求。
    如果在监控 TPS7A92输出的同时执行最坏情况下的预期负载瞬态、您将能够按照以下应用报告中所述估算应用的稳定性。

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    TPS7A91EVM-831可用于第一遍原型、以便测试您的预期电容器。 TPS7A91是 TPS7A92的1A 版本、并且引脚对引脚兼容。 您可以交换 EVM 上的 IC 或在 TPS7A91上执行基准测试。 由于您的应用仅需要500mA 电流、因此您可能需要考虑将 TPS7A91用于该电源轨。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan:
    非常感谢。
    此致
    Cheney_Sun