请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A92 主题中讨论的其他器件: TPS7A91、 TPS7A91EVM-831
您好 LDO 团队
当我使用 LDO TPS7A92时,输入电压5V ,输出电压 3.3V。
输入电容是一个10uF/25V MLCC、与 一 个220uF/16V AL 电容并联。
输出电容为一 个10U/25V MLCC 电容、与 一个220uF/16V AL 电容并联、负载电流约为500mA。
请帮助确保输入和输出电容器满足电路 稳定性的要求
非常尊敬
Cheney_Sun