This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:TPS54160

Guru**** 2518730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734539/tps54160-tps54160

器件型号:TPS54160

您好!

我的开关频率有问题。 对于710kHz 的开关频率、我在 RT 引脚上使用160K 电阻器。 但是、当我查看纹波电流时、我仅测量大约350kHz 的频率。 此外、当我以大约100mA 的电流为 TPS54160负载时、电压会发生分压。 我从30至50 VDC 的输入电压创建24V 电压、并希望与750kHz 同步。 如果没有同步功能、电源应以大约710kHz 的频率计时。 虽然我已经执行了数据表中建议的电路、但是同步不起作用。 我使用了一个与 RT 并联的10pF 和4kohm RC 组合、并在接地端使用了一个50ohm 电阻器。 不过、我测量的频率为350kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayhan、

    我已经检查了您的电路、包括补偿和基本组件值。 除欠压电阻器外、所有器件均可检查。 我建议您先执行三个简单的步骤来调试您的电路板:

    1) 1)通过移除耦合电容器来断开同步电路。
    2) 2)设置较低的 UVL 电压。 尝试将底部电阻器 RenB 加倍、或通过焊接第二个相同的电阻器来将 RENT 减半。
    3)3)另请注意、如果 FB 仅为0.4V 至0.6V、则您观察到的频率为预期值、因此请检查 FB 引脚上的电压。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ayhan、

    您有更多问题吗?您是否了解了您的频率为何较低?

    此致、Robert