This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736378/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138

UCD3138有一个示例实现 PFC

奇怪的问题:如果线路电流被强制与线路电压同相、那么"转换器"向交流系统"平均"提供"正电阻"负载。

然而、此转换器是一个"恒定功率负载(CPL)-此负载的特性为一个"负"输入阻抗。

我们如何调和这两者?

是否可以通过  UCD 中的代码来测量此类转换器的输入阻抗? 显示器当然是通过  PMBus 连接到的计算机。

那么、为什么环路响应以及代码不呢? 因为电路中存在所有传感器。

Thnx

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以通过 UCD 测量输入阻抗。 您将需要通过 ADC 测量 Vin 和 Iin、计算 RMS 值、然后在功率因数为1的情况下计算输入阻抗。 但是、该阻抗不包括 EMI 滤波器。

    还可以通过 UCD 测量环路响应、但这会占用大量 CPU MIPS、并可能影响 PFC 性能。

    "线路电流强制与线路电压同相"是指"纯阻性"负载、而不是电感或电容性负载、它的工作方式类似于"负阻性"负载。

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thnx Bosheng 要求立即答复。
    我发现 PFC 中 CPT 与"仿真电阻"的 Paradox 通过非常巧妙的推理得到解决。 事实上,这提醒我们,"消极"只是一种动态的差别情况。 交流电源仍将电源驱动为"仿真正"阻抗。 它不能将实际功率驱动到网"电阻"中、并且仍然是"同相"。 仍然可以应用 Middlebrook 的理论,即对 CPL|的交流驱动器|YoF|>|YIC| diff 输入进行差动。 因此 YIC+YIC>0
    f 表示滤波器、c 表示转换器表示稳定性。