This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79L:LM79L

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM79L, MC79L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736246/lm79l-lm79l

器件型号:LM79L
主题中讨论的其他器件: MC79L

使用 LM79L05ACM 从 +24V 输入端产生电源轨的电流、其中接地端连接到 VIN (引脚2、3、6、7) 、+24V 连接到 GND (引脚5)、而 OUT (引脚1)上的电压大约为19V (24-5)。  我们希望在温度高于70°的环境中使用该器件。 在相同的功能封装中是否存在温度更高的指定器件? 如果器件的运行温度高于额定70°C、则对寿命和性能的影响是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    您可以使用我们的 MC79L05ACDR 作为 P2P 替代产品。 这是 LM79L 的增强型温度版本。 您可以在 MC79L 的数据表图表中找到性能变化的更多信息。 请告诉我们这是否有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提出的建议、它看起来可以正常工作。