请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 您好!
我的器件并联使用超级电容器,当我用 不同的 SOC 更换电池时 ,测量的 bq27220测量仪表的 SOC 值 没有变化。
1.是否 有某种方法可以检测不同的电池插件。
2. 如果我检测到不同的电池插件,如何修改 SOC 的值。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.