请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 您好,
GPC 报告的上下文如下
EMF 3844
EDVC0 119
EDVC1 0
EDVR1 488
EDVR0 3413
EDVT0 4764
EDVTC 9.
VOC75 3945
VOC50 3813
VOC25 3754
1. VOC25是指 OCV25吗?
OCV11.txt 的上下文如下所示
SoC、% OCV、mV
0 3041
10 3664
20 3701
303744.
40 3773
50 380 3
60 3844
70 3912.
80 3991
90 4074
100 4176
2. VOC50!= OCV50?
如何设置 EDV1和 EDV2的值? 报告没有值。
谢谢!