This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:关于反馈电压容差

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62147, TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733093/tps62110-about-feedback-voltage-tolerance

器件型号:TPS62110
主题中讨论的其他器件:TPS62147

您好!

该器件指定了反馈电压容差±2%。
请告诉我是否有实际差异的分布图?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    这是一个很旧的器件。 您是否考虑过精度为1%的较新、较小的 TPS62147/8?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    我已经提出了 TPS62147/8。
    但是、客户表示他们希望使用 TPS62110、这是一款经过验证的器件。
    您能否给出反馈电压实际变化的分布图?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    感谢您解释他们为何使用 TPS62110。 不过,我并不十分清楚。

    如果 TPS62110是一款成熟的器件、为什么需要额外的数据? 是否还没有证明它符合其当前规格?

    在某些客户要求提供此类数据的情况下、规格(本例中为2%)不足以进行计算。 因此、他们正在尝试了解他们是否可以接受一些风险、并将设计为比器件指定的规格更严格的规格。 通常不建议这样做、因为变量不是指定的参数、可能会发生变化。 这会使其设计超出规格。 如果2%规格不够严格、无法满足其应用需求、则使用规格更严格的器件是一种可靠且推荐的解决方案。

    这是用于新设计、还是用于调试现有设计、希望使用该分发来帮助进行调试?

    由于分发数据不在公共 D/S 中、因此仅在 NDA 下共享(如果需要)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。
    这是客户为支持新设计而请求的值。
    它被请求为一个参考值、而不是一个保证值。
    在查看它通常稳定至 xx%时没有问题。
    请提供支持?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    您询问什么"价值"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    该值是反馈电压容差。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    反馈电压容差规格值为+/- 2%。 这就是我们指定的所有内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    请您告诉我您对它实际收敛的百分比有多大的看法吗?
    它不必是保证值。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    D/S 限制为+/- 2%、涵盖所有生产变化。 没有更严格的限制可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    如果签署了 NDA、是否可以获得包含变体的实际分发图?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    您可以在 E2E 的对话中与我联系吗? 我们可以讨论您的客户的具体细节以及我们可以做什么。