This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:PGOOD 引脚上的电流限制

Guru**** 2516900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736347/tps54424-current-limit-on-the-pgood-pin

器件型号:TPS54424

团队、

我有一位客户在设计中使用 TPS54424、他们希望在原理图中将 LED 用作错误指示器。 这里的问题是、他们希望使用足够低的上拉电阻器、以便在 LED 亮起时为其提供足够的电流、但当器件处于低电平有效时、PGOOD 引脚需要能够处理此电流。 我们是否有关于此引脚电流限制的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    我建议将 PGOOD 引脚中的电流保持在<= 5mA。 我们在自己的测试程序中以4mA 电流测试了有效输出规格的最小 VIN。

    此致、
    Anthony