This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于替代 MCP1726的低待机功耗 LDO

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TLV757P, TPS746, TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735625/low-standby-power-ldo-to-replace-mcp1726

主题中讨论的其他器件:TPS7A91TLV757PTPS746TLV759P

你(们)好。

 我的客户正在寻找一款低待机 LDO 来替代 MCP1726。 我无法在网站选择中看到适合的内容。 ?您能不能提供建议,我们在 MCP1726上的最佳器件规格是:3.3V 输入、1V 输出@1A 最大值,待机功耗是主要考虑因素。

 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您提供有关您的应用的信息。 以下是几种可能适合您系统的器件:

    TPS7A91 -已发布

    TLV757P -已发布

    TPS746 -在线提供样片、年底发布

    TLV759P -在线提供样片、年底发布

    请告诉我您对这些选项的看法!

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

     感谢后续行动。 但是、请注意 MCP1726为0.15uA、以上任何器件都不能靠近此器件。 是否有任何建议? 谢谢。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否说明0.15uA 指的是哪个参数? 我们还将通过私人消息进一步讨论此应用。

    此致、

    Wilson