This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:推荐的通用模型替代 ucc27517和 ucc27524、是否有

Guru**** 2547670 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27517, UCC27536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735848/ucc27524-recommended-common-model-replace-ucc27517-and-ucc27524-is-there-a

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27517

按需项目驱动电流较小的1A、2A、3A、取代 ucc27517和 ucc27524、

是否有推荐的通用模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eagle、

    感谢您的询问、我叫 Mamadou Diallo、我为高功率驱动器团队的栅极驱动器提供支持。

    如果应用不需要高电流驱动、请考虑 具有 2.5A 拉电流和5A 灌电流能力的 UCC27536。 该器件具有更宽的电源范围(VDD = 35V 最大值)、并采用 SOT-23引脚输出。  

    您是否能够在不需要高电流的情况下共享应用或项目?

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    我的应用是 Sloar 微型逆变器,您有没有任何建议,需要1A、2A、3A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eagle、

    UCC27536 是一个不错的选择、但您也可以通过选择 Vdd 电源来控制驱动电流、还可以增加栅极电阻器、从而降低驱动器 IC 的驱动电流。 尽管驱动器能够提供2.5A 电流、但如果您对该栅极电阻器进行调优、它不一定能驱动这么大的电流。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou