This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6953:LMC6953

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736312/lmc6953-lmc6953

器件型号:LMC6953

您好!

我  正在电路板上使用 LMC6953本地总线监控器 IC。 该器件的工作温度范围为0至70°C。 TI 是否在工业温度下提供此器件?

您是否专门具有用于 PCI Express 的等效本地总线监控器 IC?

非常感谢

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    射线、

    该器件的额定工作温度范围为-40°C 至85°C。 数据表第3页的直流电气特性表显示了0C 至70C 以及-40C 至85C 时的规格。 在更宽的温度范围内、精度会略有下降、但器件仍然正常工作、并保证符合数据表中的规格。

    我将在产品文件夹和列出样片和可订购信息的数据表末尾努力将温度范围更改为-40C 至85C。

    如果您有任何其他问题或需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael