This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:LMR23625CFQDDARQ1 EMI 问题(具有 Cboot 的串行电阻器)

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736095/lmr23625-lmr23625cfqddarq1-emi-issue-serial-resistor-with-cboot

器件型号:LMR23625

大家好、

客户在 其项目中使用了 LMR23625-Q1、我们遇到了 EMI 问题。

我们找到了将10欧姆电阻器添加到 Cboot 串行的解决方案。 这对于 EMI 性能很有帮助。

您是否担心在 Cboot 中添加10 Ω 串联电阻器? 您推荐的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以添加一个与 Cboot 串联的10欧姆电阻器。 我建议电阻不超过20-50欧姆。

    您正在减慢开关节点的上升沿,因此您需要监控对效率的影响。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn