This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693:输出电压控制。 以下所列条件中的备用 Vref 收费范围

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736100/lp38693-vout-voltage-tollerences-alternative-vref-tollerences-range-in-the-below-listed-conditions

器件型号:LP38693

您好!

如果可能、我们想知道 LP38693SDX-ADJ/NOPB 在以下条件下的输出电压效应:

输入电压:5.0V、输出电压1.8V、输出电流20mA、温度范围0-55°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    虽然与大多数线性稳压器一样、LP38693的输出电压容差在整个工作温度范围内额定运行、但图15显示了1.8V 输出器件通常在温度范围内漂移的情况。  因此、您可以使用 LP38693估算您在缩写温度范围内的容差。

    非常尊重、

    Ryan