This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2743:电源管理论坛

Guru**** 2654125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2743, TPS40304, TPS40303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736289/lm2743-power-management-forum

器件型号:LM2743
主题中讨论的其他器件: TPS40304TPS40303

大家好、

我是2018年 NCG Yang。 我想向大家介绍 IC 推荐(LM2743)。

我的客户 PCIe 电源(第二代)的情况如下所示:

输入:12V  

输出:3V3  

3.负载电流:最大12.5A (典型值10A)  

低成本  

对于第1代、客户使用 了 LTC1778 控制 器+ NMOS SI4392、现在他们希望使用 TI 的控制器。  

我在 TI.com 上使用了滤波器来推荐 LM2743、但我不确定它是否是一个好选择。 因此、我需要与您讨论以下两点:

使用 LM2743是一个不错的选择?   

2.您是否有一些技巧/程序可以分享、如何针对客户要求推荐 TI 解决方案? (通常我在 TI.com 上使用滤波器、而它提供了许多替代方案)  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2743适用于此应用。 另一个选项是 TPS40303或 TPS40304。 TI.com 是选择器件的好选择。

    此致、

    Mathew