This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索组件参考是器件标识 CDVX。

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736153/search-for-a-component-reference-are-device-marking-cdvx

主题中讨论的其他器件:TPS61178

您好、先生、我正在寻找一个组件、当然是一个控制器和电压增加、但我只有标记器件'CDVX'其他15R1和 TI 811屏蔽、外壳由16引脚尺寸4x4mm 组成、 但引脚分布在5个引脚和3个引脚的4侧。 请告诉我该组件的参考信息吗?
拜恩,科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick、您好!  

     使用部件标记工具 :http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp 和15RI (而不是15R1),我找到 TPS61178:  

    器件型号 标记 封装|引脚 状态 说明
    TPS61178RNWR 15RI RNW | 13. 激活 具有负载断开功能的20V 全集成同步升压  

     

    这是一款电源转换器器件,正如您所建议的,我建议您浏览产品文件夹页面以获得技术信息,以验证这确实是您拥有的器件: http://www.ti.com/product/TPS61178/samplebuy#topsidemarking 。   

    如果仍有问题、请发送器件图片。  如需了解我的信息、想知道您为何要尝试识别此器件?  正在创建新设计?  或调试故障?  

    在您的服务中、

    ~Leonard   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leonard、您好!

    感谢您提供这些信息、组件似乎是我要查找的组件。 事实上,我尝试了所有东西,都是为了改变 I 中的1
    我在原型设计后或使用升压模块后、正在为新设计寻找此组件。 我想为下一个相位制作一个干净的 PCB。

    再次感谢。

    此致

    Yannick