This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:VEnable 高于 Vin

Guru**** 2518080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736178/tps7a19-venable-higher-than-vin

器件型号:TPS7A19

您好!

我有一个包含2 个 TPS7A1901的新电路板。 第一个用于将5V 转换为3.3V、第二个用于将2.5V 转换为1.8V:

如上所示、原理图(几乎)是相同的;布局也是相同的。

第一个组件(U60)正常工作、而第二个组件出现故障(PG 保持低电平、Vout 保持低电平)。 当被置为有效时、EN_VCC_group4为+3.3V。

根据数据表、VEnable 应高于+1.7V (VEN_HI)、最大值为+40V。 所以它应该是可以的,但正如所说的那样,它不起作用。。。

如果 VIN 为+2.5V、+3.3V 时是否可以有 VEnable? 我是否可以在第二个 TPS7A19上需要一个电阻分压器?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    您可以使 TPS7A19的 Ven 高于 Vin;但是、您的输入电压必须高于 UVLO 阈值才能启用输出。  请注意、TPS7A19正常运行时的最小输入电压为4V。

    非常尊重、

    Ryan