请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我 有以下问题:
复位 bq78350r1后、IC 根据编程的 ChemID 显示 SOC。 遗憾的是、客户标准是每节电池的电压范围为3.3V 至4.2V、这会导致 ChemID-SOC 和实际 SOC 之间不匹配。
您能否创建更新的 ChemID、在复位后显示正确的 SOC?e2e.ti.com/.../old_5F00_chemID.zip
谢谢、
Simon