This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:LM117KG 裸片

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM117QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736232/lm117-lm117kg-bare-die

器件型号:LM117

您好!

我知道器件型号中的"G"表示连接到 Vout 的金背面金属。  

现在、"K"代表什么?  它只是这个芯片的高输出电流版本吗?  这似乎是 LM117QML 数据表所指示的。

感谢您的澄清!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、没错。   "K"表示电流限制为1.5A。  "H"表示限制为500mA。