This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3407:具有47uH 电感器的 LM3407

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736298/lm3407-lm3407-with-47uh-inductor

器件型号:LM3407

在低电流设置(60mA、可能更低)下使用 LM3407。 我们希望将电感器值增加到47uH、以保持连续导通。  数据表建议22uH 和4.7uF 输出 C。 使用47uH 和2.2uF 时有任何问题(稳定性或其他问题)?  47uH 和4.7uF 呢?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用您拥有的两种选择中的任何一种、47uH 和2.2uF 或4.7uF、我都看不到问题。 另一种选择是增加开关频率。

    BR、