This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968:连接到 CT 引脚的电容器的额定电压

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735971/tps22968-voltage-rating-of-capacitors-connected-to-ct-pins

器件型号:TPS22968

数据表第16页指出、连接在 CT 和 GND 之间的电容器的额定电压必须为25V 或更高。  我知道该器件中有电荷泵、但这似乎有点过大-请确认。

此外、如果确实如此、如果数据表更明确地说明了此要求、而不是将其添加到数据表的一半段落中、则会非常有帮助。

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您联系 E2E。

    在我们的某些器件中、电荷泵可以是2X/3X 泵、以便正确偏置 FET 的栅极。 在这些情况下、CT 电容应足够大、以便在这些较高的电压下不会出现任何降额。 因此、我们通常建议 CT 电容额定值至少为25V 或更高。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  请将此建议放在一个明显的位置、如引脚功能表:

    在这个位置、我有一个额定电压为16V 的电容器、一个精明的审阅者在我们发布电路板之前成功地抓住了这个问题。  

    到目前为止、在数据表中提供如此重要的信息是不好的。

    此外、除非您还指定了这些电容器的电介质、否则您实际上不知道这里有多少电容。  
    我在这个项目上处理的是一个"X5R" 25V 电容器、此时电容损失了50%、而偏置电压仅为5V。