This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ-HI 生产:BQ-HI 生产、采用 BQ78350-R1

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ-HI-PRODUCTION, BQ78350-R1, BQ34110, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735787/bq-hi-production-bq-hi-production-with-bq78350-r1

器件型号:Bq-Hi-Production
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1BQ78350-R1BQ34110EV2400

大家好、TI 支持团队。

我遇到了 BQ-HI 生产软件(版本2.0.4 Build3)的问题。 在配置选项卡中、只有 Bq34z100-G1可用、即使配置文件夹中包含所需的.bqz 容器。 [屏幕已重新调整]。 如何配置 BQ-HI-Production 软件来对 BQ78350-R1进行编程?

此致、
aleh Halauko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aleh、

    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aleh、

    正确的是、TI.com 上发布的软件的当前版本特定于 BQ34z100-G1。 提供了不同版本的软件来支持 BQ78350-R1和 BQ34110。 由于某种原因、这些错误地从网站中删除、因此我一直在努力使其重新发布。

    我可以在本周为您提供软件。 我向您发送了一封私人邮件来共享它、因为它太大、无法在论坛上共享。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、非常感谢大家的回答。
    我还有关于 BQ-HI 生产软件的另一个问题:是否可以配置不同的工作站来同时测试/编程不同的器件、例如:bq78350-R1和 bq34z100-G1?
    此致、
    勒赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、aleh、

    不、我认为这是一个软件无法实现的。 可能可以在具有两个不同 EV2x00模块的同一台 PC 上运行两个软件实例(一个用于 bq78350-R1、一个用于 bq34z100-G1)、但这尚未经过测试。 我要说的一件非常重要的事情是、bq78350-R1 BQ-HI 生产目前只能与 EV2300配合使用。 将发布支持 EV2400的更新版本、但尚未推出。

    此致、
    Matt