This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电时间查询

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736230/bq25606-charging-time-enquiry

器件型号:BQ25606

你(们)好

我的客户选择 BQ25606为3.7V、2600mAh 锂离子电池充电
ICHG = 1300mA。


1)如果电池电量较弱且低于 V BATLOWV_FALL、则预充电将在 ICHG 的5%处开始。
  超过 VBATLOWV_FALL 并进行标准充电需要多长时间? 如何计算时间?

2) 2) VBATLOWV_FALL 与 VBAT_DPL_FALL 有何区别?
  从 VBAT_DPT_FALL 充电到达到 VBATLOWV_FALL 电平需要多长时间?
  然后、从 VBATLOWV_FALL 充电到达到/超过阈值低电池电平(>3V)需要多长时间?
  2.1涓流充电需要多长时间?
  2.2预充电需要多长时间?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文:

    1)如果电池电量较弱且低于 V BATLOWV_FALL、则预充电将在 ICHG 的5%处开始。
    超过 VBATLOWV_FALL 并进行标准充电需要多长时间? 如何计算时间?

    您可能需要询问 VBATLOWV_RISE。 这实际上取决于电池。 通常从几分钟到30分钟。 从2V 到3V,电池容量有限,可能为5%。

    2) 2) VBATLOWV_FALL 与 VBAT_DPL_FALL 有何区别?

    如数据表中所述、VBATLOWV_FALL 是从快速充电到预充电的电压阈值。 VBAT_DPL_FALL 是 BAT 电压下降时 Q4关断的下降电压阈值。 VBAT_DPL 用于仅电池模式、VBATLOWV_FAL 用于充电模式。

    从 VBAT_DPT_FALL 充电到达到 VBATLOWV_FALL 电平需要多长时间? 然后、从 VBATLOWV_FALL 充电到达到/超过阈值低电池电平(>3V)需要多长时间?

    这实际上取决于电池。 通常从几分钟到30分钟。 从2V 到3V,电池容量有限,可能为5%。

    2.1涓流充电需要多长时间?
    要获得良好的电池、充电时间应小于几分钟

    2.2预充电需要多长时间?
    请参阅以上答案。