This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:建议输出电容

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736214/tps2052b-output-capacitance-recommendation

器件型号:TPS2052B

尊敬的所有人:

是否需要在  靠近 OUT 引脚的位置设置0.1uF 和22uF、如图32所示? 我们应该设置的最小电容值是多少?

现在、我们已经在远离 OUT 引脚的位置设置了4.7uF。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takao、

    如果您的系统中的 Vout 不是很关键、则可以这样设置。 图32中的输出电容器将使输出电压具有更小的纹波和更好的负载瞬态性能(负载变化时的过冲和下冲更小)。

    此致、
    Bob