Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ24195, TPS2511
主题中讨论的其他器件: BQ24195、 TPS2511
您好!
我想使用 bq24195l 制造移动电源电路我是一名自动化工程师我不具备 PCB 设计技能我需要使用 bq24195L 的 PCB 完整原理图设计要求如下。
1) 1)输入为5.1v、电流介于2到2.5安 之间。
2)我还需要在 OUT PMID 引脚处设置限流器、以避免升压模式下的过载和短路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ24195, TPS2511
您好!
我想使用 bq24195l 制造移动电源电路我是一名自动化工程师我不具备 PCB 设计技能我需要使用 bq24195L 的 PCB 完整原理图设计要求如下。
1) 1)输入为5.1v、电流介于2到2.5安 之间。
2)我还需要在 OUT PMID 引脚处设置限流器、以避免升压模式下的过载和短路。
Dilshhad、您好!
[引用 user="dilshhad Khan"]输入电压为5.1v、电流在2到2.5安 之间。
您是指2A-2.5A 充电电流还是 OTG 电流? bq24195支持高达2.1A 的 OTG 电流、而 bq24195L 支持高达1.3A 的 OTG。
我建议查看为 bq24195EVM 提供的文件、其中包括该器件的原理图和布局。 您可以在此处找到它们。
感谢您提出我的第一个问题(原理图) 经过一些研究后、我发现我可以使用 TPS2511来限制 bq24195l 的输出电流、但我还有一个问题是、我想将 tps2511的输出连接到智能手机、但我还在移动电源中添加了 OTG 功能、我要添加一个 母型 USB2.0连接器、我想将其连接到智能手机 USB (tps2511的输出)、所以我在这里很困惑、我是否可以将两个 USB D+和 D-引脚连接到单个 tps2511输出、无论它是否会影响操作。
您好!
[引用 user="dilshhad Khan"]我在这里感到困惑 的是,我是否可以将两个 USB D+和 D-引脚连接到单个 tps2511输出,无论它是否会影响操作。
我需要在这里进一步澄清。bq24195L 一次可以在一种模式下运行:OTG 或充电模式。 如果移动电源将使用195L OTG 提供5V 输出来为智能手机充电、则智能手机的 D+/D-线路应连接到 TP2511的 D+/D-线路、该线路将端口标识为 DCP。 在专用充电端口移动电源应用(DCP)中、预期智能手机和移动电源之间不会交换任何数据。
如果您的应用需要连接到移动电源的智能手机能够通过 D+/D-与主机交换数据、则需要添加一个 USB D+/D-多路复用器、该多路复用器会在插入 TPS2511后断开线路、并将其连接到主机以进行数据交换。