This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于校正相位切断或 PWM 调光电路引起的谐波电流发射的解决方案

Guru**** 2517240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736213/solutions-to-correct-the-harmonic-current-emissions-due-to-phase-cut-or-pwm-dimming-circuits

您好,
客户正在调查230V 主电源上总共3kW 的调光红外(暖)照明的可能性。
他们正在寻找相位切断或 PWM 解决方案。
TI 是否提供解决方案来校正由于相位切断或 PWM 调光电路而产生的谐波电流发射?

此致、Patrick Verkennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您是否在寻找交流/直流 PWM 控制器?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    客户反馈:
    "最可行的方法似乎是交流 PWM (采用桥式配置)。
    由于我们具有线性负载、因此我们不需要 PFC。
    但是、我们仍然会产生大量不允许的谐波电流(调光器限制为1kW)。
    我想一个电源滤波器就足够了。"

    谢谢、Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    抱歉、我不支持交流 PWM 控制器。
    您能否先使用 Webench 选择某些器件、然后提交包含器件型号的新帖子?
    使用器件型号、支持器件的人员将快速回复您。


    谢谢