This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331DR 1.2V 输出电压过冲问题!!!

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736004/tps54331-tps54331dr-1-2v-vout-overshoot-problem

器件型号:TPS54331

尊敬的 TI EE:

   Tps54331DR 5V 至1.2V 降压电路如下、负载电流约为200mA、而该1.2V 用于 DSP&FPGA。

测试波 形如以下两个图所示:

C1:5V 输入电压  C2:TPS54331DR 引脚5的 Vsense   C3:D1 VR     C4:1.2V 输出电压

当 Vsense 高于800mV 时、TPS54331DR 仍具有 PWM、从而使1.2V 过冲高达1.368V

下图显示、TPS54331第一占空比为7.3us、第一占空比后、Vout 为1.314V、 Vsense 为868mV。但第一占空比后、Vsense 为868mV、TPS54331DR 仍具有4个 PWM、这使得1.2V 过冲更加严重。

请尽快帮助解释这种现象并解决过冲问题。Tks!

此致

 Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheney、

    您应该会看到 COMP 引脚波形、FB 电压无法直接反映 PWM。
    图片不清楚、能否提供清晰的波形? 从波形来看、输入电压似乎不恒定、情况是什么?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

                  感谢您的帮助。在5V 输入电源接通和关断期间会发生过冲。

    更新了以下图表

    C1:5V 输入 C2:Vsense C3:D1 VR C4:1.2V 输出电压

    下面的 Comp Pin6波形

    C1:5V 输入 C2:比较器 PIN6 C3:D1 VR C4:1.2V 输出电压

    谢谢!

    此致

    Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、切尼

    请测试启动波形、让电源从0增加到5V。 根据波形、输入电压变化频率过高、将触发 UVLO。

    此外、您还可以将 Rcomp 更改为100Kohm 以增加带宽。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

             感谢你的答复。

             当5V 电源关闭时,从5V 到0V,1.2V 仍然存在过冲问题。输入5V 下降到0V 的变化也非常频繁。

             当 TPS54331DR 输入电压大约为3.5V 时、它将触发 UVLO?  

             我将更改 Rcomp 以明天进行测试、然后反馈波形。

    此致

    Cheney_Sun