This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC 反激式控制器

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818, UC1854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736161/pfc-flyback-controller

主题中讨论的其他器件:UCC2818UC1854

大家好、

我的客户正在寻找具有以下特性的反激式 PFC 控制器:

-单 PFC 反激

输出功率< 150W

- CCM 模式

-最小值=-55°C

您能否向我提出解决方案来满足他们的需求?

提前感谢您的反馈。

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    他们可以查看 UCC2818或 UC1854器件。 这两个器件都是 CCM 升压 PFC 控制器、但也可以控制反激 PFC。

    此致
    Colin