This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:LT1054提供-4.2V 输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735796/lt1054-lt1054-giving--4-2-v-output

器件型号:LT1054

我正在尝试将5V 电源反相为-5V 电源。   5V 两端的测量电压为-4.2伏、而不是预期的5V。   

BOM 是

C10 TAS106K016SCS

C13 870055675009

C11 TVA1301-E3

我所做的工作是否有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您关注 LT1054。 请注意(复制并粘贴自数据表第9页):LT1054是一种"负电压发生器"或负电荷泵"、可输出与输入电压(或 VCC)成比例的负电压。 在适当的电源电压下、VOUT 将稳压至一个大约为–VCC 的未稳压 VOUT (由一个小电压损耗减少)。 如果需要较低的绝对电压、则可以使用 VOUT
    在施加适当的反馈电阻器时调节到该值。

    在您的情况下、0.8V 似乎是开关电容器充电和放电时开关中的内部压降或损耗。 如果您要从+5V 电源创建-5V 实心电压、您可以考虑两个阶段:倍压器的第一级从+5V 生成大约+10V 电压、然后在第二级使用 FB 功能生成稳定的-5V 电压。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你

    在发布帖子后、我发现了这个问题。 事实证明、输入端的电压为4.4V。我设计的 PCB 是一项浪涌工作、我没有在电路板上添加一个电源平面。 那么、是的、电压确实会下降。 因此、该器件仅提供了-4.4V 电压。我们确实在电路中添加了一个粗功率平面、电压分别上升到4.88和-4.88。 这不是理想的、而是在我们的容差范围内。 感谢您发表富有洞察力的帖子。

    此致