This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:工作温度范围

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736192/bq24090-operating-temperature-range

器件型号:BQ24090
主题中讨论的其他器件:BQ24095

大家好、团队、

我记得  BQ24090DGQR 的工作温度范围是-40 + 125。
数据表中也描述 了-40+125。

但当前 TI 站点显示0 125。 此外、它还位于 DigiKey 的产品页面上。

这些信息使我们的客户感到困惑。

PS 我在其他几个 BQ 中看到了这个问题。 例如 BQ24095、 BQ21040

BR、
Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Ilya
    很抱歉造成混淆。
    建议的工作温度范围为0C 至+125C、并且器件已经在该温度范围内额定运行。 绝对最大温度范围为-40C 至+125C、可正常工作、但预计会因电气特性表而异。