This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:TPS61200使用 UVLO 功能消耗的电流过大

Guru**** 2513625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733216/tps61200-tps61200-draws-too-much-current-using-the-uvlo-function

器件型号:TPS61200
大家好、
我将 TPS61200用于具有低功耗能量源(小于1mA)的应用、该能量源正在为小型超级电容器充电。 将电容器充电至0.7V 后、我希望 TPS61200在短时间内以2V 电压为电路供电。 我尝试在超级电容器达到所需电压后使用 UVLO 功能为电路供电、但发现器件在充电过程中消耗的电流高达30mA (即使空载)。 这比器件在提供2V 输出电压的同时以开路负载运行时消耗的功率要高。
n´t、超级电容器永远不会达到所需的0.7V (因为电源无法提供30mA 电流)、并且我将不得不使用其他器件将 EN 设置为低电平、直到超级电容器充电。
Jan Greitens
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5833199、

    支持此器件的工程师目前正在休假、下周他将回答您的问题。 顺便说一下、什么是只能提供<30mA 电流的电源?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    即使 UVLO 引脚中的电压低于内部基准、器件也会关断 VOUT。 该器件仍会切换以保持 VAUX 电压。 这段时间内的功耗实际上并不小。 但输入电流将取决于输入电压电平。

    当观察30mA 输入电流时、输入电压是多少
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望通过让水创建一个原电池来检测水。 因此、该原电池的电流非常低。

    我在电压为0.45V 时测量了30mA 的输入电流。 当电压达到0.65V 时、输入电流已降至约2mA。 在达到所需的0.7V 并且 VOUT 为2V 后、如果没有负载、输入电流甚至会降至1mA 以下。 因此、我想知道控制器内部是否会有其他问题中提到的闩锁效应。


    此致 Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    我在 EVM 中观察到类似的行为。 如果输入电压为0.3V、则输入电流为30mA、在 VIN=0.7时减少2mA。
    我认为这种行为是由于触发 UVLO 时器件在极低输入电压下的效率和内部电路的功率损耗引起的、而不是由闩锁引起的。

    目前、我们没有一个好的解决方案来改善这种行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    感谢您的努力。 在这种情况下、我将使用附加电压检测电路将 EN 设置为低电平、直到电容器达到0.7V。

    此致 Jan